This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:关断模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612233/lmt70-shutdown-mode

器件型号:LMT70

LMT70数据表是指50nA 的关断电流(2015年3月版本的第6页)。

无论 T_ON 是 GND 还是 VCC、它看到的最低电流大约为9.2uA、这与典型电源电流一致(也是9.2uA、第6页)。 我想确认、T-on 引脚只控制 TA0引脚、它不能用于达到关断模式。

我还想了解通常如何使用该组件实现关断模式-用于切换 VCC 的 P 沟道 FET?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    T_ON 引脚仅控制 TAO 引脚。
    关断时、您可以使用 P 沟道开关、或者通过 GPIO 为 LMT70供电时、您可以轻松控制电源状态。 请参阅数据表中的图34。

    开尔文