This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608142/iwr1443boost-mmwave-demo-visualizer-error

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

你好

当我尝试初始化下图中所示的毫米波演示时。 我在连接到器件时没有问题、但当我按向毫米波器件发送配置时、它似乎无法正常工作。

以下情况如“Console Message”(控制台消息)窗口中所示。

欢迎您提供有关其不工作的任何提示。

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    另外、您可以尝试"从 PC 加载配置并发送"作为发送配置文件的替代方法、该文件可作为开箱即用演示的一部分提供。

    此按钮位于可视化工具的"Plots"选项卡下、IWR1443器件的配置文件通常位于以下位置:
    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!

    感谢您的提示。
    遗憾的是、它没有解决问题。 按下"LOAD CONFIG from PC and SEND"时不会发生任何情况。
    将在另一台计算机上尝试演示、看看它是否正常工作。

    谢谢、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    需要检查的其他一些事项:
    器件/电路板刷写了正确的图像。 -毫米波 SDK 用户指南"刷写图像/演示"步骤中突出显示了这一点
    确认器件已退出复位。 -当器件尝试运行演示时、设置正确的 SOP 模式。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vaibhav。

    我将尝试测试这个、然后回来看看它是否起作用。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    您是否有机会验证您是否在器件上刷写了正确的映像?

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在我们使用 TSW1400板完成更多基带测量后、我将尝试测试此情况。 我可以将此主题标记为已回答、如果将来有问题、则创建一个新主题。

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是的、请将该主题标记为已回答。 如果您将来遇到问题、请随时打开一张新机票。

    谢谢、
    Kevin