This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:远程温度误差与串联电阻间的关系

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611777/tmp451-remote-temperature-error-vs-series-resistance

器件型号:TMP451

您好!

我们的客户对数据表图5有疑问、因此请向我们提供您的建议。

"串联电阻" 是指 连接到 D+和连接到 D-的电阻值相同时的情况、对吧?

 如果是、您能否在电阻不同的 D+和 D-(例如、D+=1k 欧姆、D=0.8k 欧姆和1.2k 欧姆)时提供任何数据?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、

    串联电阻只是指由连接到 D+/D-引脚的导线/迹线长度产生的电阻。 可以在该处放置一个电阻器作为电流限制、但如果您需要滤波、还需要添加一个电容器以形成低通滤波器。 图5显示了作为串联电阻函数的远程温度误差:因此、根据您的导线长度/电阻特性、您可以估算测量误差。 如图所示、对于高达3k 欧姆的串联电阻、可确保误差为+0.5摄氏度。

    此致、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Will - San、

    感谢您的回复。

    打扰一下、我有疑问。
    建议的串联电阻(高达1k 欧姆)是否意味着什么
    导线/迹线电阻加上连接的 D+电阻加上连接的 D-电阻的总值?

    谢谢、此致、
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    是的、建议电阻是 D+和 D-引脚之间串联电阻的总值。  芯片接口内的 ADC 在 D+/D-引脚之间只能看到一个节点。  谢谢

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Will - San、

    感谢您的评论、我理解。
    我将向客户解释。

    谢谢、此致、
    HIRO