This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:校准、计算 SpO2值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610686/afe4490-calibration-calculation-spo2-value

器件型号:AFE4490

为了流式传输 PPG 信号并估算血液中的 SpO2值、我使用您的芯片 AFE4490、但我有几个问题。

我使用 AFE GUI 在200Hz 和20%占空比上设置寄存器。

然后、我执行与 POST 相关的自动校准例程:(e2e.ti.com/.../549493)。

之后、我在启用 DRDY 时读取样本(AFE 芯片具有就绪样本)。 我收集了样本并计算 每个信号(LED1VAL REG.0x2C)和(LED2AVAL REG.0x2A)的直流值(样本平均值)和交流(样本 RMS 值)值。 然后计算比率 DC/AC 和 SpO2 = 110 - 25*退休人员的比率。

遗憾的是、我得到的 SpO2值大于100%。

1.我的安全芯片设置是否正确?

2.我是否应该执行其他操作?

3.我是否有一种计算 SpO2的好方法? 如果不是、请向我推荐一些解决方案。


我需要帮助。 请帮帮我。 提前感谢。

最恰当的考虑

Aleksandar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、

    是否可以在没有自动校准例程的情况下尝试? 您可以手动更改 LED 电流和 TIA 增益、以获得最佳信号并避免饱和。
    此外、请分享捕获选项卡和分析选项卡的屏幕截图。

    此致、
    Prabin