请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611632/afe4405evm-sampling-rate
器件型号:AFE4405EVM主题中讨论的其他器件: AFE4405
您好!
我正在使用 AFE4405EVM 板捕获 PPG 数据。 顺便说一下、AFE4405EVM GUI 设置的最小采样率为61.1Hz。
为什么在 EVM GUI 中设置此限制? 我正在考虑评估40Hz ~ 60Hz 的 PPG 数据。 这些采样率是否不适合计算 HR、RR 间隔等 ?
此致、
科南