This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:100-500m 范围内的预期精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609329/iwr1443-expected-accuracy-for-range-100-500-m

器件型号:IWR1443

我们正在评估用于土木工程应用和滑坡监测的 IWR1443。 考虑到固定支架网络位于固定距离(100-500m 之间)、并且由于在中短距离内获得的精度非常高(如生命体征监测所示)、是否有理由认为在上述范围内期望精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesare、

    生命体征演示中演示的精度考虑了相位变化、从而使其能够确定距离中低于 mm 的水平变化。

    对于较远的距离、如果反射强度足以提供细微的相位变化、则理论上可以这样做。  我们没有在较远的距离尝试过此类测量、我假设通过一些额外的后处理、可以将检测范围缩小到感兴趣的空间。

    我们将在此处检查并回复此类范围需要考虑的其他事项。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesare、

    为了在较高的范围内实现精度、SNR 发挥着重要作用、这可能会因表面反射特性而异。

    140m 距离处的水位测量可提供高达1mm 的分辨率。
    远距离精度需要考虑的几个因素:
    1、晶体 ppm 漂移、合成器非线性等误差应最小化并限制为一位数 ppm、可能需要板级 OCXO。
    2.机械装置的稳定性必须优于所需的精度。
    目标特性会影响准确度。 大多数物体的反射比会降低 SNR 的无限水片小。 此外,对象本身往往具有纹理,而且不可能具有比对象纹理更好的精度。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您的回答。 事实上、由于您的积极回应、我们现在认为准确性足以满足我们的目的。 我们似乎可以使用特定的无源反射器并创建由具有 有源芯片和无源应答器的"节点"构成的监控网络。 这些节点将在山崩前被战略性地放置在彼此之间、并将 Linux 电路板收集/协调的数据发送到远程报警站。

    谨致问候

    契萨雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesare、

    如果您的问题已得到解答、我们可以关闭此主题吗? 谢谢。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    是的! 螺纹可以闭合。 感谢大家的帮助。

    契萨雷