This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:低功耗模式选项

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612076/iwr1443-options-of-low-power-consumption-mode

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091IWR1642

如果客户将 IWR1x 雷达解决方案用于电池供电系统、

 *是否可以将 IWR1x 毫米波雷达解决方案用于电池供电系统?

 *如果用户想要降低功耗、将功耗降至最低、是否有类似低功耗模式的选项?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、
    在上一篇文章中、我参考了液位感应的参考设计 www.ti.com/.../TIDEP-0091
    没有特定的低功耗模式、它是系统设计的一部分。

    a)射频/系统设计-我们是否对范围、距离分辨率、速度、速度分辨率、角度感兴趣?
    如果这是1443/(1642)、则可以使用额外的硬件加速器 R4f /(DSP)处理来进行物体检测
    需要多少个 Tx 和 Rx 天线
    注意:对于低功耗、需要在系统设计中进行一些权衡

    b)在某些情况下、对于低功耗、我们希望使用主机处理器来控制电源管理、并对雷达传感器进行负载切换

    c)一些其他领域包括用于引导、射频校准和射频测量的功率。 在今天的另一篇文章中、ES3.0 IWR1443和 ES2.0 IWR1642器件的 BSS 代码将存储在 ROM 中、而无需从闪存加载代码。 此外、QSPI 速度提高到40Mbps、从而减少代码引导所需的时间和功耗。 在毫米波 SDK 下的毫米波链路 API 中、您将找到射频初始化、该初始化通常会执行完整校准、未来将通过一些 QSPI 或主机存储校准参数来优化此功能以执行部分校准。 与测量相关的参数、这与应用相关。

    d)需要权衡目标对象反射的射频能量以及反射频率。 每个 Tx 都有发射功率回退、这可以降低功耗。 如果所需的复数1x 采样率低于6.25Msps、则可以1/2的速度对 ADC 进行采样以降低功耗。 在 IWR1443中、需要权衡使用硬件加速器进行 FFT 和 CFAR 检测、而不是 R4F ARM 软件。 在某些情况下、通过 CSI-2/LVDS 接口将 IQ 或 I 数据从雷达接收器转移到外部主机可降低雷达传感器的功耗、但随后由另一器件进行后处理。

    对于(a)低功耗应用、您可以使用毫米波传感估算器来获得一组工程值、如果不需要 DSP、我们将选择 IWR1443。 training.ti.com/mmwave-sensing-estimator-overview

    然后、您可以使用毫米波 SDK 将开箱即用演示编程到 IWR1443 EVM、并使用毫米波演示可视化工具调整雷达参数、以检查您的距离、速度、高度、物体检测系统设计。  毫米波演示可视化工具可在此处 找到、dev.ti.com/.../

    此时、您需要修改开箱即用演示、以便将 CLI 参数作为 MSS 应用程序的一部分直接编程。 您可以使用特定的硬件触发器来为应用计时、PMIC_Enable -可呈现到外部3.3V IO 以连接 GND、可在应用开始时设置 GPIO0、并在测量结束时复位。 主机中断可在引导阶段完成时设置、在准备进行测量时清除、并在测量完成时再次设置。 然后,您可以修改 CLI 参数选项或系统设计。 将电流传感器用于 PMIC 的5V 输入、然后您可以仪器化并优化您的应用。

    此致、
    Joe Quintal