This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:TMP451

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612111/tmp451-tmp451

器件型号:TMP451

  ,配置寄存器位2,温度范围从-64摄氏度到191摄氏度,然后 ALERT#在25摄氏度下是低温度当温度大于87摄氏度时哪个寄存器控制 ALERT#是低温度,温度小于87时控制 ALERT#是高电平 摄氏度 、即使低于0摄氏度

当 温度超过103摄氏度时、哪个寄存器控制 THERM#为低电平;温度低于103摄氏度 时、控制 THERM#为高电平、即使温度低于0摄氏度也小于103摄氏度

请尽快询问我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好。 我们不清楚您的问题。 您能更具体吗?