This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:使用 AWR1642+DevPack+TSW1400的 ADC 数据格式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611978/awr1642-adc-data-format-using-awr1642-devpack-tsw1400

器件型号:AWR1642

大家好、

在使用 AWR162+DevPack+TSW1400时、我想进一步说明 ADC 数据格式。

当默认 RadarStudio 配置16位复数时、数据顺序应为:

RX1-I 采样0、RX1-Q 采样0、RX1-I 采样1、RX1-Q 采样1… RX1-I SAMPLE N-1、RX1-Q SAMPLE N-1、RX2-I SAMPLE 0、RX2-Q SAMPLE 0……

问题:

1.上述数据顺序是否正确。

2.帧之间是否有报头?

3.下图中的第一个样本是什么? 它们是否与大端字节序或小端字节序一致?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周敏敏、您好!
    我想确认您是否查看由 TSW 以二进制格式捕获的数据文件、对吧?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复。
    是的、默认文件名为 adc_data.bin。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周敏敏、您好!
    感谢您的确认。
    1)您是对的,数据格式与您列出的格式相同。 每个值(例如 RX1_I0)都是一个16位值。
    2) 2)默认情况下、帧没有标头。 您可以编写自己的应用程序,如果需要,可以附加页眉。 AWR1642 SDK 采集应用提供了一个示例代码来添加您自己的标头值。
    3) 3) 16位为 MSB-LSB。

    此致、
    Vivek