This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 的 USB 连接器是否已连接?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611002/iwr1642boost-is-usb-connector-of-the-iwr1642boost-brocken

器件型号:IWR1642BOOST

 当 IWR1642BOOST 连接5V 输入时、电路板的红色 LED 会变亮。

但是、当 IWR1642BOOST 通过 USB 连接器连接到计算机时、电路板的红色 LED 不亮、 计算机的设备管理器不会显示此设备。

 IWR1642BOOST 的 USB 连接器是否为 brocken?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要仔细检查,您有5V 电源和 USB 电缆,两者都已连接? 您使用的5V 电源的额定电流是多少?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我有5V 电源和 USB 电缆、但仍然没有与计算机连接。 电流为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们建议的电源电流容量大于2.5A。 是否可以使用满足此要求的电源来更改电源并尝试?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 现在还可以。