This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何更改配置?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610957/awr1642-how-to-change-configuration

器件型号:AWR1642

请告诉我是否有重写配置文件的方法。 (我想降低用于评估的输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先,为了确保我了解您的使用情况,您正在使用 MMW 演示应用程序,并且您想在演示中更改配置文件? 您是否尝试降低 TX 输出功率?
    如果我的上述理解是正确的、则可以通过在 CLI 中的 ProfileCfg 命令中设置"TX 天线的 Tx 输出功率回退代码"参数来降低 TX 输出功率。 值0表示最大输出功率,您可以在1dB 的步长上降低功率,每个 LSB 对应于1dB。 即值1对应于 TX 输出功率降低1dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek San

    非常感谢您的配合。
    我们能够调整 TX 功率。

    此致。