请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC264 在数据表中、AVDD 的模拟电源要求为4.9V-5.1V。 在我们的电路板上、AVDD 无法达到4.9V、由于我们的设计缺陷、它在4.7V-4.87V 之间变化。 我想知道模拟电压对 A/D 输出有多大的影响。 我们发现一些 DDC2256CKs 输出非常大/非常小的值、并且对根本原因没有明确的认识。 我想排除的一个因素是低 AVDD。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中、AVDD 的模拟电源要求为4.9V-5.1V。 在我们的电路板上、AVDD 无法达到4.9V、由于我们的设计缺陷、它在4.7V-4.87V 之间变化。 我想知道模拟电压对 A/D 输出有多大的影响。 我们发现一些 DDC2256CKs 输出非常大/非常小的值、并且对根本原因没有明确的认识。 我想排除的一个因素是低 AVDD。