This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:固件是否配置激光与摄像机之间的距离

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608647/opt8241-cdk-evm-whether-the-firmware-do-a-configuration-of-the-distance-between-the-laser-and-the-camera

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的:

  我的客户在机器人 视觉项目中使用 OPT8241。他们希望将两块电路板合并到一个 PCB 中。 他们担心此更改是否会影响  性能。他们想知道  固件是否配置 激光的位置。 固件是否配置 激光 与摄像机之间的距离。  我们能否提供固件的源代码?他们可以自行更改代码。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将照明板和传感器板组合到单个 PCB 中确实可以改变性能。 在设计 PCB 时需要小心谨慎。

    请参阅我们有关照明设计的应用手册 :www.ti.com/.../sbaa209

    如果您的客户愿意、我们还可以进行设计审查。


    OPT9221固件不会更改任何设置来配置激光相对于镜头的位置。
    OPT9221固件是闭源代码、我们不提供源代码。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anand:
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

        我的客户在更新无法 识别 EVM USB 的 ToF 固件时下载错误的 Cypress FX2固件。 他们也无法像以前一样使用下载固件的方法。有两个问题。

    (1)是否有任何其他方法可以下载 TI 提供的固件? 或者如何解决此问题?

    (2)如果固件在粘贴到电路板上后未下载到 EEPROM 中、我们能否使用 USB 下载固件。