This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LDC1314:适用于 Linux 的 LDC 驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608771/linux-ldc1314-ldc-driver-for-linux

器件型号:LDC1314
主题中讨论的其他器件: LDC2114

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻找 LDC1314的 Linux 驱动程序。

是否有可能得到它?

BR、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida、

    遗憾的是、我们尚未发布 适用于 LDC1x1x 系列器件的 Linux 驱动程序。 如果您需要参考、可使用适用于 LDC2114的 Linux 驱动程序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varn-San、

    感谢你的答复。
    从何处可以获取用于 LDC2114的 Linux 驱动程序?
    请告诉我 URL 吗?

    此外,LDC1314的 Windows 驱动程序如何?

    BR、
    Machida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0363.LDC2114-Linuix-Driver-0002.zipHiMachida,

    您是指 EVM 驱动程序吗?

    用于 LDC2114的 Linux 驱动程序随附在附后。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varn-San、

    我确认了 LDC2114的规格、但这可能不会用于我们的应用。

    因为该器件似乎检测到相对值、而不是绝对值。

    您是否计划为 LDC1x1x 发布 Linux 驱动程序?

    BR、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida、

    遗憾的是、目前没有为 LDC1x1x 器件生成 Linux 驱动程序的计划。 您能否为我提供有关机会和应用的更多详细信息? 在我承诺任何其他配套资料之前、我们希望了解所有详细信息。

    此致、