主题中讨论的其他器件: LDC1314、 LDC1312
你(们)好
我们的客户有以下问题。
请向我们展示您的观点吗?
1。
LDC1614可以使 L-C 振荡电路振荡。
LDC1614如何使 L-C 振荡电路振荡并保持谐振?
2.
如何选择合适的 CHX_SETTLECOUNT?
如何为 CHX_SETTLECOUNT 获取适当的裕度?
3.
CHX_RCOUNT 寄存器设置的用途是什么?
选择 RCOUNT 的标准是什么?
4.
关于(CHX_RCOUNT * 16)/Fref、最小转换时间
将提供5*16/Fref = 80/Fref。
这是否意味着参考时钟至少在转换时应计数80倍?
5.
数据寄存器中的转换结果(数据)更新了什么时序?
6.
数据表中偏移的解释表明、偏移值可以最大限度地扩大采样数据的动态范围。 为什么偏移值可以最大程度地扩大动态范围?
当偏移量为0x0时、它提供最大动态范围、不是吗?
贝斯特雷加兹