Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
当我要运行"MmwaveLink_setAdvFrameConfig"时,我发现 “advFrameCfg”的参数如下所示:
为什么 要将它们全部设置为"0"? 有点难理解 ,能否提供 完整的参数?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
当我要运行"MmwaveLink_setAdvFrameConfig"时,我发现 “advFrameCfg”的参数如下所示:
为什么 要将它们全部设置为"0"? 有点难理解 ,能否提供 完整的参数?
谢谢。
Anist、您好!
这是供您参考的代码片段-
|
advFrameCfg.frameSeq.subFrameCfg[0].forceProfileIdx = 0; advFrameCfg.frameData.subframeDataCfg[0].numAdcSamples =224*2; advFrameCfg.frameSeq.subFrameCfg[1].forceProfileIdx = 0; advFrameCfg.frameData.subframeDataCfg[1].numAdcSamples =224*2; advFrameCfg.frameSeq.numOfSubFrames = numOfSubFrame; |
在调用 profileConfig 和线性调频脉冲配置 API 后、您需要调用此 API。
此致、
Jitendra Gupta
请参阅 rL_sensor.h 中的以下说明、如果 forceProfile = 0、则配置文件索引取决于线性调频脉冲配置中的参数。
rlUInt8_t forceProfile;/*!<强制配置文件。
0x0 rlSetChirpConfig API 中设置的配置文件索引
控制在该线性调频脉冲发生时使用的系统配置
已发送\n
0x1 rlSetChirpConfig API 中指示的系统配置索引
子帧中的所有线性调频脉冲均使用 A
单个配置文件、如该子帧配置文件所示
forceProfileIdx .*/
Jitendra、您好!
客户希望更改 SDK 1.0中的 MMW 演示以支持高级帧。 我浏览了演示代码、发现仅在 MSS 中调用 rlSetAdvFrameConfig 还不够、似乎还需要更改 DSS 配置代码、例如 MmwDemo_parseProfileAndChirpConfig。 您是否有可以为我们共享的就绪代码、非常感谢。
Andy