This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:传感器是否支持 LVDS?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611365/awr1243-does-the-sensor-support-lvds-or-not

器件型号:AWR1243

您好!

我已经介绍了 AWR1243的规格和数据表。

在数据表的特性比较表中 、提到了 AWR1243可以支持 LVDS 和 CSI2。 在线规范仅将 CSI2作为接口。 引脚分配和原理图中没有提到 LVDS。 方框图中也没有提到 LVDS。

我想确保 AWR1243不支持 LVDS。

谢谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    AWR1243上的 LVDS 支持仅用于调试和测试。 它不会得到生产支持。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    为了让我澄清一点、调试和测试目的是什么意思? 您是否说芯片的最终版本不支持 LVDS? 目前、数据是否可以通过 LVDS 协议传输到处理器?

    谢谢、

    Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    通过调试和测试、我的意思是实验室测试或现场测试期间的仪表数据记录等 我们的生产认证目前仅适用于 CSI 接口。 在最终产品中、我们建议外部处理器使用 CSI 接口进行高速数据传输。 如果我们确实计划在 LVDS 接口上包含生产支持、我们将提供论坛和数据表的更新。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek!