This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642可获得检测的笛卡尔坐标(x、y、z)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609422/iwr1642-iwr1642-to-get-cartesian-x-y-z-coordinates-of-the-detections

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST

您好,

我正在尝试配置 IWR1642以获取检测的笛卡尔坐标(x、y、z)、

但我在 Z 坐标中得到零。

“mmWave Demo Visualizer”似乎仅支持2D 配置。

您能否向我发送一个支持 IWR1642 3D 的配置文件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、
    在 IWR1642演示中、该演示仅具有2D 检测功能。 由于 IWR1642只有2根 TX 天线、因此这两根天线仅用于方位平面检测。 在 IWR1443BOOST 的情况下,第3个 TX 天线已用于提高计划分辨率。
    但您可以使用 IWR1642设计自己的 PCB、其中一根天线也用于沿仰角平面的分辨率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    正如 Vivek 提到的、IWR1642 EVM 天线设计仅提供方位角信息、因为两个 RX 天线都用于方位平面。 如果回答您的问题、您能否将答案标记为已验证?

    谢谢
    尼廷