主题中讨论的其他器件: FDC2214
大家好、
客户使用的是带 MSP430处理器的 FDC2114。 他使用 EVM GUI 工具。
现在、他需要 为应用设置更高的采样频率、然后可以在 GUI 上显示更高的采样频率。
如何设置 更高的采样频率? 他是否需要修改寄存器?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mickey、您好!
很抱歉、您可以俯瞰您的帖子。 是的、可以通过多种方法来提高采样率。 如果您转至 GUI 上的配置页面、您将看到 Reference Count 和 settle Count 设置、这两个设置控制采样率。 您的客户需要多少个渠道?
请记住、基准计数和稳定计数设置也会影响测量的分辨率和精度。 本 应用手册 介绍了 L 测量方面的参考计数和趋稳计数、但同样适用于用于 C 测量的 FDC 器件。 在屏幕截图中、您要查看电容值、我建议您改为查看原始代码来调整设置、尤其是在使用 FDC2114而不是 FDC2214的情况下。
如果您需要更多信息或帮助、我们可以致电让您的设置运行。
此致、
变