This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1642的天线性能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611285/antenna-performance-of-ar1642

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

您好、先生、

天线是否具有 AR1642的性能数据表?

我在指南中未阅读 AR1642的任何天线数据表。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neko Jonse、您好!
    AWR1642BOOST 用户指南( www.ti.com/.../swru508a.pdf )的第2.6节显示了水平和仰角计划上不同角度的天线增益。 请告诉我们、这是否是您要查找的信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    是否有其他数据表、如回波损耗或隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neko 您好、
    77-81Ghz 频带之间的回波损耗小于-10dB。 S11的最坏情况为76Ghz (~-6dB)。
    最坏情况下的 RX-RX 隔离(相邻天线)为16dB,TX-RX 隔离性能高于36dB。

    此致、
    Vivek