This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607114/iwr1642boost-iwr1642

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

 

您好,

 

我们设法设置环境重建演示并获得输出 xwr16xx_mmw_demo.bin、而使用 UniFlash 能够将 bin 文件刷写到目标最后但并非最不重要的是运行 TI Cloud 代理、但无法连接到目标。

 

串行端口的选项无效…

 

请提供建议

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    按"串行端口选项不正确"

    您是不是说 Visualizer 演示 GUI 无法连接到器件

    可视化工具 GUI 是否将选项发送到器件、之后还会出现其他错误。

    请查看 毫米波 SDK EVM 开箱即用演示 视频及其用户指南、以确认可视化工具与毫米波器件的连接。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想原因可能是:

    (1)您是否使用 Internet Explorer? 此浏览器不受支持、您必须使用 Chrome。

    (2)如果您已经使用 Chrome、是否已安装 TICOUldAgent 桥接器作为插件?

    您可以使用离线工具、请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/605114

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    您是否能够在提供的建议方面取得任何进展、或者您是否仍有问题?

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决