This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 关于 CCS 的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, MMWAVE-SDK, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611355/awr1642boost-awr1642boost-about-ccs-question

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVE-SDKIWR1443

大家好、

客户正在使用 AWR1642BOOST。 他希望将演示文件导入到 CCS 中。 但他无法成功导入 演示文件。

那么、您是否会解释如何将演示文件导入 CCS? 哪个演示文件可以导入 CCS?  

"mmWave_SDK_ \ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin" 或 "mmwave_sdk_ \ti\demo\xwr16xx\capture\xwr16xx_capture_demo.bin"是否导入 CCS?

这两个演示库文件是否仅下载到 UniFlash GUI 中?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    bin 文件只能使用 Uniflash 下载到板载串行闪存中。 要从 CCS 加载 MMW 演示、您需要使用 CCS 中的"xwr16xx_MMW_DEMOSS.xer4f"和"xwr16xx_MMW_DEMO_DS.xe674"文件连接到相应的 MSS 和 DSS 内核。 有关使用 CCS 开发模式的分步说明、请参阅 SDK 用户指南的第3.3.2节。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Mickey、

    'mmw\xwr16xx_MMW_DEMo.bin'和'capture\xwr16xx_capture_demo.bin'是仅使用 UniFlash 工具刷写/下载到器件所需的二进制映像。

    CCS 中的功能

    1. 调试演示应用、其中使用 CCS GUI 通过 JTAG 将调试映像(*。xe674用于 DSP、*。xer4f 用于 MSS)下载到 DS/MSS 内核。
    2. 编译(编译/链接)用户需要将应用的 CCS 工程导入到 CCS GUI 的应用(当前 MMWAVE-SDK 仅具有基于 makefile 的编译基础架构 、而不是基于 CCS)。 要使用 CCS 构建演示应用、您可以在 此处找到用于 MMWAVE-SDK 演示的 CCS 工程

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek 和 Jitendra、

    感谢您的回复。 目前、许多客户使用我们的毫米波传感器。 由于这些器件是新产品、因此我需要您的帮助。

    现在、另一位客户对 IWR1443有一些问题。 我将发布一个新帖子。