This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:TIDEP-0090 -未运行内置.bin 文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, TIDEP-0090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610852/iwr1642boost-tidep-0090---built-bin-file-not-running

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642TIDEP-0090

HIE 伙计们  

因此 、在获得 TI 的帮助后、我成功构建 了交通监控物体检测和跟踪参考设计并生成了一个.bin 文件。

我 已成功对 IWR1642芯片进行编程、但加电后硬件故障指示灯立即亮起、串行端口上没有消息。

我还注意到、演示项目附带的.bin 文件也不会运行

我仅在调试配置中成功运行了演示。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    当前的 TIDEP-0090应通过 CCS 加载机制运行、因此必须重新创建 bin 文件。

    为了尝试这样做、需要对 makefile 进行少量更改才能与毫米波 SDK1.0配合使用

    我要附加修改后的 makefile 文件、以帮助您创建 bin 文件、并作为参考、我要附加使用此 makefile 创建的 bin 文件。

    如果您继续发现任何问题、请尝试并告知我们。

    附件:

    e2e.ti.com/.../TMdemo_5F00_changes_5F00_0717_5F00_SDK1.0.zip

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIE Vaibhav

    谢谢您的试用。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HIE Vaibhav

    makefile 是相同的,有什么变化?

    我为 cortexr4和 DSP 包含相同的 makefile

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HIE Vaibhav

    抱歉。

    现在工作正常、bin 文件正在运行。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leslie、
    不用担心、很乐意提供帮助。
    希望您能够注意到最后一个 bin 创建步骤中的 makefile 差异。


    感谢您验证答案。
    如果您需要进一步的帮助、请提交新的 TT。

    Vaibhav