This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:AFE5808的噪声问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610191/afe5808-noise-question-of-afe5808

器件型号:AFE5808

大家好、

这里是中国南部的 FAE、我的客户对 CW 多普勒的噪声有一些担忧:

对于输入电压噪声、1个通道为0.8、8个通道为0.33? 为什么8通道的噪声低于1通道?

输出电压噪声也会发生同样的情况、1个通道为12、8个通道为5?

您对此问题有什么意见吗?

非常感谢。

此致、Sunny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您对此有什么意见吗? 非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    我们已收到您的询问、并将在本周结束前回复您。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    这很可能是由于将多个 CW 通道相加时对噪声的平均影响所致。

    此致、

    Olu