This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:LVDS 输出的数据格式是什么?#39?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608883/iwr1642-what-s-the-data-format-of-lvds-output

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

我在 IWR1642数据表中找到了 LVDS 时序。 我想知道 LVDS 输出是否只是原始数据? 如果是、由于 LVDS 只有2个通道、原始数据如何打包为1Rx/2RX/4RX?

是否不是原始数据? 您是否可以帮助建议 LVDS 上的数据格式?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    如果是1642、则首先在 LVDS 上发送来自 RX1的所有 ADC 样本、然后是 RX2的所有样本、然后是 RX3和 RX4。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek,ć

    如果每个 ADC 数据是12位复数、它们是如何在双通道上发送的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    I 数据(1位)出现在通道1上、Q 数据(12位)出现在通道2上。 在第一个样本之后,第二个样本紧随其后,依此类推。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我想您是说通道1上的 I 数据(12位)和通道2上的 Q 数据(12位)用于 LVDS 上的12位复杂数据输出、对吧?

    12位实际数据如何? 如果 initCfg.u.lvdsCfg.msbFirst   = 1U、通道1上的位11/9/7/5/3/1和通道2上的位10/8/6/4/2/0是否?

    以及 IWR1443 LVDS 上的数据格式如何? 有什么不同?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    要了解从器件的 ADC 缓冲器到 LVDS/CSI-2等高速接口端口的原始数据流,请查看 《AWR1xxx 数据路径编程人员指南》。 本文档一般显示了 HSI 接口上预期数据的格式。

    有关特定于器件的支持通道数量、请查看器件特定数据表。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    感谢您参阅数据路径指南。 我的问题上有很多信息。

    我在本应用手册中找到了有关将 CBUFF 映射到2个通道(xWR1642)的两个示例的以下信息。
    示例1. 将 IQ 样本映射到一起、然后 IQ 对在两个 LVDS 通道上交错
    示例2. 映射一个通道上的所有 I 样本以及另一个通道上的所有 Q 样本

    我还在毫米波 SDK 中查看了 xWR1642的捕获演示。 它具有以下代码。 它是否与数据路径应用手册中的示例1匹配?
    cbuffCfg.dataMode = CBUF_DataMode_Interleaved;

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、映射应适用于使用交错模式的 IWR1642器件。
    您指向的设置还与器件的交错模式匹配。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请确认此问题是否已解决、或者您在此处是否有更多问题。

    谢谢、
    Vaibhav