请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201 团队、
评估模块 TDC7201-ZAX-EVM 意味着该器件可以支持40kHz 的 Start1至 Start1;但是、我看不到此信息的规格。
此器件是否允许 以40kHz 或更高的速率测量飞行时间?
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
评估模块 TDC7201-ZAX-EVM 意味着该器件可以支持40kHz 的 Start1至 Start1;但是、我看不到此信息的规格。
此器件是否允许 以40kHz 或更高的速率测量飞行时间?
谢谢
Viktorija