请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你好、冠军、
我的客户询问我们是否可以将1.2V 和1.3V 电源合并到同一电压轨中。 产品说明书中提供的所有信息。 VDD_IN_1V2的范围为(-0.5、1.4)、我们是否可以使用一个电压电源同时提供1.2V 和1.3V 电源?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、冠军、
我的客户询问我们是否可以将1.2V 和1.3V 电源合并到同一电压轨中。 产品说明书中提供的所有信息。 VDD_IN_1V2的范围为(-0.5、1.4)、我们是否可以使用一个电压电源同时提供1.2V 和1.3V 电源?
谢谢、
Adam