请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 脉冲压缩技术有2种。 一个是线性调频脉冲、另一个是 伪随机代码相位调制。
除了 线性调频脉冲之外、芯片还支持伪随机代码相位调制吗? TI 是否有雷达芯片" 伪随机代码相位调制"? 哪种类型、如果 TI 有?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
AWR 器件不附带"假随机代码"发生器。 但是、您可以生成脱机(或在 init 上)代码、并使用'rlSetBpmChirpConfig' API 将其编程到器件中。 AWR 器件支持为512个单独的线性调频脉冲配置每个发射的唯一 BPM 代码。 (换句话说、存储在器件中的假随机代码的长度可以长达512、并且每个发送器都可以有一个唯一的代码)。 将 BPM 代码编程到器件后,您可以选择使用“高级帧配置”API 传输的代码子集。
以上解决方案是否足够?
此致、
Anil