This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101 / INA 和 INB 的寄生电容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611146/ldc1101-ldc1101-parasitic-capacitance-of-ina-and-inb

器件型号:LDC1101

您好!

您是否具有 INA 和 INB 的寄生电容的粗略值? 我之所以提出这一问题、是因为我的客户想知道 INA 和 INB 的寄生电容是否会影响传感器电容器。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    这些值尚未针对 LDC1101进行推测、但我们估计该值小于10pF。 如果传感器电容值等于或小于寄生电容、INA 和 INB 上的寄生引脚电容将起作用并影响性能。 我们建议传感器电容器至少为100pF 左右。

    此致、