请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101 您好!
现在、我的客户已经评估了 LDC1101EVM、并使用各种传感器电容器测量传感器频率。 然后、当传感器电容器降低时、它们可以看到意外行为、如下所示。
[GUI 设置]
LDC1101EVM GUI 版本1.0.0.6
LHR 模式
仅限 L
[线圈]
LS:6.93uH,Rs:5.90 Ω
[传感器盖]
330pF:3、353、000计数,2.398 MHz
1,000pF:2,316,000计数,1.656MHz
3、300pF:14、093、000计数,10.079 MHz -->预计为900kHz,但显示为10MHz
您能不能给出您的意见、为什么3300pF 的10MHz 频率是可以看到的? 如果您需要其他设置的更多信息、请告诉我。
此致、
Satoshi / Japan Disty