This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:将两个升压板连接到 TSW1400EVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610873/awr1243boost-connect-two-boost-boards-to-tsw1400evm

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAWR1243

您好!

我有两组 AWR1243BOOST + MMWAVE-DEVPACK + TSW1400EVM、我想对两个 AWR1243的级联进行原型设计(目前没有 LO 同步)。 我看到 Radar Studio 具有一些级联支持。 还有 TSW1400固件和 HSDC Pro 配置文件。 从这一点我了解到、预期的配置是将两个 DevPack 板连接到单个 TSW1400。 但是、我找不到有关硬件设置的任何信息。 在哪里可以找到此信息? 应该如何连接电路板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前的 EVM 组不支持级联配置、它们仅供单芯片使用。 对于级联、您必须在器件之间同步 LOS。 我们还在为级联解决方案开发参考 EVM。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 LO 同步问题。 即使没有 LO 同步、我们也可以处理一些问题。 我的问题是、如何将两个 DEVPACK 模块连接到单个 TSW1400以进行测试、以便 FPGA 将数据从两个雷达正确转发到 HSDCPro/RadarStudio?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Radar Studio 软件不支持多个 DevPack 连接、因此您尝试实现的目标可能无法实现。
    级联功能仍在进行中有关此方面的更多信息、请与您附近的销售/业务团队联系。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、
    谢谢