This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 关于超声波问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608467/afe5809evm-afe5809evm-about-the-ultrasonic-question

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMTDC1000

大家好、

客户希望测量水流量计。  其超声波传感器的频率为5MHZ 和10MHz。  

他希望使用 AFE5809EVM+TSW1400EVM 来实现此功能。  

  AFE5809EVM+TSW1400EVM 能否在其应用中实现此功能? 如果没有、您会推荐更好的解决方案吗?

超声波传感器是否直接连接  到 AFE5809EVM 的输入通道?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    AFE5809EVM + TSW1400EVM 可成对用于接收和捕获超声波(补偿增益减小并转换为数字数据)、但不随超声波传感器或发送器一起提供。

    如果不同时捕获多个通道、则 TDC1000是另一个选项。


    此致、
    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    好的。 感谢您的支持。 AFE5809EVM+TSW1400EVM 能否在其应用中实现此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    AFE5809EVM+TSW1400EVM 可接收和调节客户应用中反射的超声波。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    好的。 谢谢。