This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:Vout_14SYNTH 用途以及与内部模块的任何关系?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609861/awr1642-vout_14synth-purpose-and-any-relation-with-internal-module

器件型号:AWR1642

你(们)好

 VOUT_14SYNTH 引脚的用途/用法是什么? 数据表中没有过多地提到这一点。

我们根据 TI 光绘文件制作了多个电路板、其中大多数电路板工作正常、但其中一个电路板没有 VOUT_14SYNTH 输出。

如果没有 VOUT_14SYNTH 输出、我应该检查哪个部件?

BTW、VOUT_14SYNTH 是否与 AWR1642内的任何硬件模块有关系? (例如 UART 模块:RS232_TX/RS232_RX)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    VOUT_14SYNTH 引脚为内部 LDO 输出引脚。 该 LDO 为 AWR 器件的合成器供电。 如果不打开、射频将不会工作。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着这种情况与固件无关、而 这种 AWR1642组件有问题、无法再正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    这是否澄清了您的疑问?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    谢谢、我关闭了门票。