This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:EVM GUI 的数据流问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610419/fdc2212-data-streaming-issue-with-evm-gui

器件型号:FDC2212
主题中讨论的其他器件:FDC2214

我使用 FDC2214 EVM 板与单独板上的 FDC2212连接。 我已经断开 MSP430板与 EVM 板套件的其余部分的连接。 我运行了 GUI、可以在"Configuration"窗口中看到 CH0和 CH1上的数据。 我可以读取寄存器、一切看起来都很合理。

我的问题是、当我尝试使用数据流功能时。 当我尝试在 CH0或 CH1上或两者上开始数据流式传输时、应用程序会显示"Data streaming"、然后在大约五秒钟后、应用程序会显示"SSP EVM 已断开连接"。 10秒后、EVM 重新连接、GUI 显示"Data streamed stopped"。 “数据流”窗口中没有显示任何数据。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您能否检查以确保 MSP430和 LDC 器件之间的 INTB 连接已正确建立? 在分隔电路板的两个区域之前,数据流功能是否起作用?

    我还将确保您拥有上载到 EVM 上的 GUI 安装文件夹中包含的最新固件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的设计中没有连接 INTB 引脚。 这是问题吗? 在分离 EVM 板之前、数据流工作正常。 我更新了最新版本的 EVM 软件(1.9.2)附带的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、如果为 FDC 器件(CONFIG.INTB_DIS)打开了 INTB 报告、则需要连接 INTB。

    此致、