This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610522/iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

我们刚刚收到 了 IWR1443BOOST EVM。 我已将其连接到 Windows 7计算机、并尝试 使用 Chrome 将该模块与基本 Web 软件(dev.ti.com/.../)配合使用。 我配置了 COM 端口、并使用5V 电源为器件加电。 该器件已连接并正在与可视化工具通信。 使用默认配置设置、范围配置文件中不显示任何内容。 活动和帧间 CPU 负载显示活动帧为0、帧间约为10%。 我可以启动和停止该单元、并看到帧间在运行时从0变为10%。 启动和停止它不会生成任何数据。

我已经观看了"Kenneth Sy Su 的毫米波 SDK EVM 开箱即用演示"视频、除了端口号之外、一切都与他正在运行的内容相同。

指示灯均正确、DS1熄灭、DS2为红色、DS3为黄色、运行时 DS4为黄色。 当然、按下了复位按钮 SW2以清除上电时的初始化错误、即 DS1为红色。

我尚未附加配置文件、因为它是 Visualizer 中的默认文件。

如果您有任何关于如何使此可视化工具软件与 EVM 配合使用的建议、我们将不胜感激。

谢谢、

Dennis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    我们将必须检查您的特定设置正在进行什么操作、并且可能需要更多信息。
    您能否确保通过可视化工具的 GUI 发送命令时控制台窗口做出响应。 另一个需要检查的问题是断开设备并重试。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaihav、您好!

    感谢您的快速响应。 当我向器件发送配置命令时、控制台窗口正在记录。 在启动可视化工具之前、我已将其复位(完全断电)并在上电时按2、但无法获取任何信号。 我已附加配置设置和控制台窗口(按照我希望的方式捕获4个屏幕截图)以及2个绘图页。 在图解页面上、您可以看到它正在运行。 我应该将这些附加到我的第一篇帖子中、这样您就可以获得所有内容了。

    我期待您的答复。

    谢谢、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    根据您的 Visulizer GUI 快照、我们可以注意到在"Platform"下选择的器件为 xWR16xx、而您提到的是 IWR1443BOOST 板上的器件。
    您能否确保平台主板选择与您尝试使用的主板相匹配。

    通过正确的设置、我们应该能够看到有效填充的距离系统配置图。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、
    我不得不道歉-不确定我是如何错过的、因为在我的原始测试中、我已经设置了它、但没有重置器件。 它现在正在工作、我可以开始真正的工作。 再次感谢!!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    很高兴知道您能够运行演示! 不用担心。

    谢谢、
    Vaibhav