主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好:
我一直在尝试浏览文档和 API 调用序列以回答我的问题、但到目前为止尚未成功。
我知道、TI 目前正在编写描述级联配置的硬件和软件解决方案的完整文档。
我需要快速了解配置 单个 AWR1243从上电到接收数据需要多长时间。 假设 clk 为40MHz、它是按毫秒级还是以数百微秒级为单位?
我可以从哪里计算此值?
配置的总数据有效载荷是多少?
谢谢、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我一直在尝试浏览文档和 API 调用序列以回答我的问题、但到目前为止尚未成功。
我知道、TI 目前正在编写描述级联配置的硬件和软件解决方案的完整文档。
我需要快速了解配置 单个 AWR1243从上电到接收数据需要多长时间。 假设 clk 为40MHz、它是按毫秒级还是以数百微秒级为单位?
我可以从哪里计算此值?
配置的总数据有效载荷是多少?
谢谢、
RJ
您好 RJ、
您可以参阅《液位变送器设计设计指南》中的图10: TIDEP-0091。
它显示了 IWR1443器件的数字、包括图像加载、引导时间和测量时间、大约200ms。 对于 AWR1243、图像加载步骤不存在、因此加电启动时间将小于上述文档中所示的时间。
谢谢、
Vaibhav
您好!
通道和 ADC 配置只需在上电后完成一次。 这些是静态配置、AWR1243根据这些配置进行必要的初始化和校准。 如果您打算更改这些参数、则需要关闭射频并再次将其打开。
斜率、采样率、BW、numChirps 等为动态配置、可随时更改。 尽管我们强烈建议您执行以下步骤以进行即时重新配置
重新配置的时间主要取决于配置数据包的大小、主要取决于需要重新配置多少线性调频脉冲。 用户可以配置多达512个线性调频脉冲、这大约是要发送到 AWR1243的16K 字节数据。 AWR1243验证数据并对硬件块进行适当编程。
此致、
Kaushal