This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EASYCALEVM:TMP007EASYCALEVM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609903/tmp007easycalevm-tmp007easycalevm

器件型号:TMP007EASYCALEVM

你(们)好

问题是指当需要在特定温度范围校准 TMP007时要执行的实际程序。

 TMP007校准指南(SBOU142–2014年8月)参考表1 中的校准数据集示例。

它需要很少的校准点。

但是-我不知道如何使用 easyCal 软件工具来实现它。

文档 TMP007EasyCal 用户指南(SBOU149–2014年12月)未提及此程序。

它只是描述了在单个温度点校准的方法。

您能否帮助您提供多点详细说明,说明如何使用 EasyCal 软件工具进行实际校准?

谢谢

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EasyCal 软件以大约每秒1个样本的速度捕获数据流。 您只需在捕获时更改温度即可。

    如果您使用外部方法在离散设定温度下收集数据、EasyCal 软件仍可以校准此数据。 使用与 EasyCal 输出文件相同的电压、芯片温度和参考对象温度列以 CSV 格式保存数据。 然后使用 EasyCal Analysis 选项卡打开文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,任
    因此、让我了解如何从 IC 中获得最佳效果
    我所面临的问题是如何更改对象和裸片温度、以便 CSV 文件中存在所有必需的温度范围。

    所以-如果我理解正确-校准需要一个 CSV 文件。 这是正确的吗?
    该文件应包含示例对象和覆盖所有必需的温度范围的裸片温度点。
    如果文件很长-假设系统需要两个小时才能覆盖所有临时范围、则表示这两个小时的 CSV 文件是可以的。 可以考虑使用此类文件进行校准。
    这是真的吗?
    TMP007的功能在我们的系统中非常重要、在这里不应该出现任何问题、因此我要问所有问题。
    非常感谢
    Tal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EasyCal 一次只能校准一个文件。 您可以自己手动合并文件。
    是的、EasyCal 可以加载一个两小时长的日志文件。