请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
在数据表中、可以使用40MHz 或50MHz 晶体。 当前 EVM 使用的是40MHz 晶体。
如果客户想要使用50MHz 晶体、是否需要进行任何软件更改? 如果是、您是否希望提供详细信息?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表中、可以使用40MHz 或50MHz 晶体。 当前 EVM 使用的是40MHz 晶体。
如果客户想要使用50MHz 晶体、是否需要进行任何软件更改? 如果是、您是否希望提供详细信息?
谢谢、