This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:ASIL-B 认证

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610297/awr1243-asil-b-certificate

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

数据表声称 AWR1243和 AWR1642符合 ASIL B 级要求。

这两款器件的 ASIL-B 认证情况如何? (来自 TUV、Exida 等)

我想这两个器件还没有经过"认证"、您能确认吗?

如果未通过认证、认证计划会在以后执行什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    AWR 器件的开发考虑到了 ASIL B 要求(ISO 26262)、但最终认证需要在最终产品级别针对客户应用完成。 我们无法单独认证我们的器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    ISO 26262具有 SEooC (上下文外的安全元素)概念、这就是 TI Hercules 具有 ASIL-D 和 TDA 具有外部方 ASIL-A 认证的原因。

    根据您的反馈、TI 不会执行与 TDA 相同的流程(即使它仅适用于 ASIL-A)、并且需要客户实施软件以从系统级别实现 ASIL-B。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    没错、我们不打算获得 AWR 器件的外部 ASIL 认证。 但是、遵循的完整流程和开发流程符合 ASIL 标准、将允许客户产品获得 ASIL-B 认证。

    此致、
    Vivek