This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:校准有效性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609823/awr1243-calibration-validity

器件型号:AWR1243

查看 AW1243上 RF_INIT_CALIB_ ENABLE_MASK 下可校准的子系统列表、是否有每个子系统的说明描述了校准的有效性? 例如、在我过去的经验中、只要器件温度上升不超过5摄氏度、在上电时执行校准就会很好。一旦温度发生变化、校准就不再被视为有效、需要重新执行。 对于该器件、以下校准选项中的哪些在校准不再有效且需要重新执行?

位 定义

4  启用 LODIST 校准
5  启用 RX ADC DC 偏移校准
6  启用 HPF 截止校准
7  启用 LPF 截止校准
8  启用峰值检测器校准
9  启用 TX 功率校准
10 启用 RX 增益校准
11 启用 TX 相位校准
12 启用 RX IQMM 校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    正确的做法是,所需的校准值通常随温度变化。 在我们的固件中、我们会定期监控器件温度、每变化10度、我们就可以更新校准。 如果设置了周期性校准模式,则在 CALIBRATION_PERIODICITY (AWR_RUN_TIME_CALIBRATION_CONF_AND_TRIGGER 的一部分)中配置的帧数之后,会自动应用更改。 此周期由用户配置。

    如果用户想要强制重新触发校准、也可以设置一次校准选项。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vivek、出于我的延迟预算规划目的、是否有一个有关每个支持校准的项目校准所需时间的细分信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    所有校准均在引导时运行、所需时间约为45ms。 当温度从启动时间开始变化大约10度时、仅运行一个子校准集。 运行时校准大约需要9ms。

    谢谢、
    Sameer