This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1443:使用 MIPI-CSI2的 ADC 数据转储

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610519/linux-awr1443-adc-data-dumping-using-mipi-csi2

器件型号:AWR1443

工具/软件:Linux

你好。

我想使用 MIPI-CSI2分析 ADC 数据。

您有任何示例代码吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    请观看毫米波捕获演示、该演示作为毫米波 SDK 的一部分提供。
    为了分析通过 CSI 端口发送的数据、您需要一个能够捕获此数据的接收器器件。

    请查看 SDK 文档文件夹中提供的 SDK 用户指南。

    谢谢、
    Vaibhav