This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:I2C 地址

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610543/tmp007-i2c-address

器件型号:TMP007

您好!

不了解如何使用3位作为 I2C 地址。

数据表中的图24在帧1中显示了三个 LSB、它们是地址位 A2、A1和 A0

 图24下面的注1说明 ADR1和 ADR0引脚决定了三个地址值。

请问如何用这两个位创建8个地址?

更多-哪个地址位由 ADR1引脚表示,哪个地址位由 ADR0引脚表示?  

谢谢

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第18页的表4包含8个可能地址的真值表。
    ADR1 CAB 将逻辑“0”或“1”作为可能的值。 ADR0可以采用它们、也可以连接到 SCL 或 SDA。
    例如、如果您希望 SMBus 地址为"10000011"、则将 ADR1接地、ADR0连接到 SCL 引脚。
    有关更多详细信息、请使用以下链接阅读数据表的第7.3.8.2节:
    www.ti.com/.../tmp007.pdf