This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1xxx 控制寄存器的上电复位值未记录在接口控制文档(版本0.705)中

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610102/awr1243-power-on-reset-values-for-awr1xxx-control-registers-not-documented-in-interface-control-document-rev-0-705

器件型号:AWR1243

在查看 RadarSS 和 MasterSS 设置的子块定义时、我没有看到每个设置的上电复位默认值的任何指示。 在本文档的下一次修订更新中、是否可以添加此信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    对于 TI 雷达器件、用户不直接对寄存器进行编程、而是与一组 API 进行连接。 API 参数没有默认值、用户必须为 API 提供所需的所有参数。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您所假设的是想要使用 API 的人。 对于可能的应用、我正在寻找具有快速上电和配置文件的低延迟解决方案。 因此、将处理器与 API 配合使用是满足时间线要求的一项挑战。 我正在研究没有 API 的直接寄存器访问。 如果寄存器已经按照我想要的方式进行设置、那么知道加电复位默认值会节省我在配置器件时的周期数。  

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    API 调用的作用远不止寄存器配置和作为使用模型的 AWR1243。

    有关 AWR1243中的引导时间注意事项也有类似的讨论:需要通过 SPI 配置时间 、您可能会发现这对您有所帮助。

    它讨论了 AWR1243的引导时间 和器件设置所需的最小 API 序列集。

    请告诉我们、引导时间要求是否比上述主题中所述的要求更严格。

    谢谢、

    Vaibhav