This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460Q-1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610238/pga460-q1-pga460q-1

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

您好!

我想使用 PGA460Q-1进行距离测量、从而制作硬件。 但是、如果我在 PGA460Q-1和 MCU 5V 中提供7.5V 电压、问题是否存在。UART 可以在这种情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脱欧,
    是的、PGA460将在 VPWR 上使用7.5V 电源、其 UART 与5V 逻辑电平兼容。 默认情况下、UART 配置为3.3V 逻辑电平、因此您需要在 TEST 引脚上放置一个100kOhm 的上拉电阻器、以启用5V 逻辑电平。

    以下是描述此过程的数据表摘录:

    TEST 引脚执行的数字电压电平选择在器件加电时执行。 上电时、
    器件检查 TEST 引脚的电平。 如果电平为低电平、则数字输出引脚以3.3V 电压运行。如果进行测试
    引脚连接高电平(3.3V 或5V 均被视为高电平状态)、数字输出引脚以5V 电压运行。这一点很重要
    PGA460-Q1器件中锁存了条件、以便测试多路复用器可以像以前一样进一步使用 TEST 引脚
    所述。 如果应用要求使用5V 数字输出、并且必须提取测试多路复用器输出
    然后、可以在测试引脚上连接一个弱上拉电阻器、如所示
    图40.
    如图40所示、电阻器(RPU)连接到永久电源和电流路径
    kΩ RPU 电阻器和800k Ω 内部电阻产生接地。 这种配置没有问题
    但是、对于系统而言、这可能会导致需要使用的应用中的静态电流增加很小
    PGA460-Q1低功耗模式可节能。 在这种情况下、TEST 引脚可连接到 GPIO 引脚
    可在 TEST 引脚上输出逻辑低电平或高电平状态的外部 MCU 上、以选择处的电压电平
    器件启动及后续操作会禁用 GPIO 输出以节省能源、或在情况下将 GPIO 重新配置为输入
    MCU 使用任何 PGA460-Q1测试输出信号。 仅 CMOS 需要外部上拉电阻器
    5V UART 通信、3V 通信不需要。