This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:产品建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609632/awr1443boost-product-suggestion

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、

一位教授问:

"我们希望为高频的劳动力学生启动雷达项目。 该项目的第一个目标是测量短距离的距离、角度和速度。 雷达平台(传感器电源处理器)将安装在小型汽车中、应通过 WLAN 进行控制。 对于本期、我有以下问题:

1) 1)我找到了适合此应用的雷达传感器 AWR1443。 您可以推荐此评估板吗? 关于距离范围、是否可以将系统设置为介于4cmmm bis 16m 之间的测量范围?  
2) 2)对于短距离应用、它是否需要额外的处理器?? AWR1443的哪种应用需要额外的处理器?
3) 3)正如我在数据表中所读出的、功耗为2.5 A (5V 时)。  您可以推荐电池电源吗?
4) 4)您能否推荐一个系统(演示板)、以便通过 WLAN 控制传感器?

有人可以帮助我吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!
    请在下面查找我的回复:
    1) AWR1443BOOST 是适合此应用的评估板。 此 EVM 的详细信息和订购链接可从以下页面获取: www.ti.com/.../awr1443boost
    通过适当设置适当的采样率和 FMCW 斜率、可将用户应用或硬件中的距离限制为16m。

    2) 2)如果要求仅是基本物体检测(距离、速度、角度)、那么单个 AWR1443就足以实现短距离。 如果用户代码涉及大量算法、并且无法放入 AWR1443存储器、则可能需要外部处理器。

    3) 3)有5V 电池组可提供2.5A 电流。 这些电压可用于为 EVM 供电。

    4) 4)为了将 WLAN 控制与雷达器件结合使用,可以使用 TI simpleLink 器件 CC3220 LaunchPad,它直接与 AWR1443BOOST EVM 相连。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的帮助。