This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关使用 RADAR Studio 控制客户电路板上 AWR1243 CSI 输出的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609649/awr1243-question-on-using-radar-studio-to-control-awr1243-csi-output-on-customer-s-board

器件型号:AWR1243

您好!

我的客户希望使用 RADAR Studio 在自己的板上配置 AWR1243、以验证雷达芯片是否正常工作。

在 RADAR Studio 中、它需要连接 UART 和 SPI。 我认为 UART 将使用下载固件、而 SPI 将使用发送雷达命令。 对吧?

在客户电路板上、客户将 AWR1243 (N6/N5)的 UART 引脚直接连接到外部 RS232芯片、然后使用串行电缆连接到 PC。 对于 SPI、客户将自己板上的 SPI 信号动态地连接到开发包板、并将 USB 电缆与开发包和 PC 相连。 这些硬件连接是否足以用于使用 RADAR Studio?

2.客户通过硬件上拉/下拉将 SOP 设置为010。 客户是否可以跳过 RADAR Studio 中的 SOP 设置?

客户还需要注意此用例中的其他事项吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    RADAR Studio 工具查找 FTDI 器件、因此建议仅对所有连接使用 DEV 包。 我建议他们也将 UART 线连接到开发包、而不是使用外部 RS232芯片。
    与 UART 和 SPI 线路一起、HOST_IRQ 线路也需要连接到 DEV pack 的 FTDI 芯片。 使用开发包本身的 SOP 和 nRST 行也会更容易。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    RADAR Studio 中使用的 UART 端口来自升压板。 为什么我们需要将 UART 端口连接到 DEV pack? 是因为使用开发包上的 FTDI 芯片将 UART 转换为 USB 吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    您说得对、不需要将 RS232线路连接到 DevPack。 您也可以将 devpack 上的 FTDI 用于 UART 连接,FTDI 的端口 C 也可用于此连接。
    但回到您的原始查询、您只能将 SPI 和 HOST_INTR 线路连接到开发包、如果客户很容易、则可以使用单独的 RS232 (应处于3.3V IO 级别)。 即使您尚未将 SOP 和 nRST 行连接到 FTDI、请单击 Radar Studio 上的 Set SOP 按钮、同时确保在电路板上正确设置 SOP。
    如果您同时从 RADAR Studio 加载固件、则需要使用 SOP 011。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    客户已连接 SPI_CS、  SPI_MISO、SPI_MOSI、SPI_CLK、 SPI_HOST_INTR、 从自有电路板到开发包的 GND。 下载固件并单击"SPI connect button (SPI 连接按钮)"后、客户遇到以下错误。 您是否愿意建议以下哪些原因可能导致错误?

    我们还发现、如果没有电路板连接到 PC、我们打开 RADAR Studio、然后单击 SPI 连接按钮、我们将看到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    如果正确检测到 FTDI 设备,则在 RADAR Studio 的右上角应该会看到“检测到的设备数:1”和“连接的 FTDI 状态”。 你明白了吗?
    如果发生这种情况,您应该在进行 SPI 连接之前单击“SOP Set and RS232 connect”(SOP 集和 RS232连接),下载固件。

    此致、
    Vivek