This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:开发和发布适用于 AWR 传感器的总线功能模型

Guru**** 2590730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609477/awr1243-development-and-release-of-bus-functional-model-for-awr-sensors

器件型号:AWR1243

是否有计划为 AWR 产品系列提供 VHDL 或 Verilog/SystemVerilog BFM? 编程人员指南非常有用(SWRA555)、但我发现文档可能会使芯片设计滞后几个月。 我的开发人员最好使用您的验证工程师所使用的方法来限制我们收到芯片时的意外。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    没有计划发布等效于毫米波器件的 HDL。 毫米波器件通过标准接口与外部世界交互、因此、外部器件与这些接口的兼容性将意味着与毫米波器件的兼容性。
    您是否有任何具体的顾虑、我们可以指导您相应地缓解这些顾虑。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、不是物理接口、而是数据定义。 这不适用于控制路径、而是 LVDS 或 CSI2上的数据路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    在 CSI2的情况下、接口和规格由 MIPI 标准明确定义。 您是否正在为这些接口寻找任何特定信息?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前这是可以接受的。 我认为、我已就项目风险以及高速接口存在 TI 提供解决方案的问题这一事实提出了自己的观点。 我认为、TI 在未来会慎重考虑提供 BFM。 这会导致可执行接口规范、而不是文档驱动规范。 基于模型的系统设计越来越受欢迎、BDM 使这成为可能。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    是的、我们确实理解您的观点。 我们将在未来对其进行研究。

    此致、
    Vivek