This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:将固件下载/连接到 HSDC 专业应用后出现问题。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609937/awr1642boost-problem-after-downloading-connecting-firmware-to-hsdc-pro-application

器件型号:AWR1642BOOST

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!

从今天早上开始、我无法捕获 ADC 数据、即使在下载固件后、它也显示为"无固件"。 请选择要将固件加载到电路板中的器件"。

在此之后,我手动下载了固件,但无法捕获 ADC 数据,它将显示“已布防触发器”,或“已连接”,一段时间后它将显示为“未发生触发器”。

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    完成所有雷达配置后、在开始帧之前、您是否单击了"setup TSW"按钮? 应该自动下载 TSW 固件,是这样吗? 如果不能、您可以对 TSW1400板执行下电上电循环一次、并确保板上的电源开关处于 ON 位置。 下载固件后、您应该会看到 TSW1400板上的 LED 亮起。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek