请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 大家好、
我们的 一位客户 已经评估 并喜欢将我们的 FDC2214用于液位检测解决方案。 它们需要 一些成本来满足目标解决方案成本、因此需要考虑电感器和振荡器的替代来源。
请 告知 在为 FDC2214电路选择电感器和振荡器时需要考虑哪些关键规格。 参考 EVM 中使用的器件、例如 CMH322522-180KL 和 CTS 的625L3C040M。
对于18uH 电感器,我们是否可以将25mA 用于 IRMS-max,因为 FDC2214输出驱动在1.5mA 至6mA (最大值)的范围内?
DS 所述的电感 器 SRF 必须大于传感器 LC 频率的125%。
Q 因子的下限是多少?
FDC2214可以驱动的最大电感器 DCR 是多少?
对于40MHz 振荡器, 必须满足哪些关键规格?
频率稳定性+/-50ppm ? 老化<+/-5ppm/yr.
我们是否可以使用 大于15mA 的更高电源电流器件?
您能否提供一些与电感器的+/-10%容差与 FDC2214的 ADC 输出分辨率精度相关的计算示例? 与 FDC2214输出 ENOB 的频率稳定性类似。
期待您的反馈、提前感谢。