This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:询问 LM63建议的输出4引脚接头设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610023/lm63-asking-for-the-lm63-suggested-output-4-pin-header-design

器件型号:LM63

大家好、
客户机在设计中使用 LM63、他们希望添加4引脚插头(PWR、GND、SDA、SCL)、以便客户可以对这些器件进行编程、如果您有适配器可通过4引脚插头进行编程、您是否已建议使用引脚分配
谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    我们支持团队的一名成员将很快与您联系。 谢谢

    此致、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在实验中使用具有 V+/SCL/SDA/GND 引脚的100mil 接头。 但是、我们不生产任何符合该标准的 EVM、因此它与客户无关。 支持 LM63的 EVM 不允许连接到非板载 LM63。 必须对该 EVM 进行部分反汇编、才能将其用作编程器。 它还没有在一个接头上收集所需的连接。

    www.ti.com/.../lm63lm64lm96x63evm

    总之、客户使用 TI 定义的标头是没有意义的。